igus: Nach 25 Jahren Weltspitze mit Leitungen für die Energiekette26.11.2015

motion plastics-Spezialist erzielt 100 Mio. Euro Umsatz mit Leitungen und investiert in Innovation, Sicherheit und weltweite Versorgung

Nürnberg/Köln, 25. November 2015 – Mit 100 Millionen Euro Leitungsumsatz in diesem Jahr positioniert sich igus weiter in der Weltspitze der Leitungshersteller für die Bewegung in der Energiekette. Dank des auf 2.750 Quadratmetern erweiterten branchengrößten Testlabors ist der motion plastics-Spezialist als einziger Anbieter in der Lage, eine 36-monatige Garantie auf alle chainflex Leitungen zu geben. Die steigende industrielle Automatisierung sorgt bei igus für hohe Investitionen in Innovation, Sicherheit und schnelle Belieferung weltweit.


Der motion plastics-Spezialist igus hat vor 25 Jahren die Leitungskonstruktion für die Bewegung in der e-kette revolutioniert und bietet mit der Marke „chainflex“ seitdem Motor-, Steuer- und Daten-Leitungen für die spezielle Bewegung in Energieketten an. Denn der Einsatz in der Energiekette erfordert besondere Leitungskonstruktionen, um die Lebensdauer der Leitung und damit der Anwendung zu erhöhen. Gerade hier kann igus auf seine Erfahrung als Marktführer für e-ketten und das über 50-jährige Kunststoffwissen zurückgreifen. „Als Marktführer im Bereich der e-ketten hat igus den Vorteil, dass wir sowohl Energieketten als auch Leitungen entwickeln und diese gemeinsam als System testen und anbieten können“, stellt Frank Blase, Geschäftsführer der igus GmbH, heraus. Mit Erfolg: So überschreitet der Geschäftsbereich chainflex in diesem Jahr die 100 Millionen Euro Umsatzmarke und trägt damit über 20 Prozent zum igus Gesamtumsatz bei. Denn mit 1.040 Leitungen ab Lager hat das Kölner Unternehmen das größte Angebot speziell für die Energiekette im Programm. Daraus lassen sich allein 3.200 Antriebsleitungen in sieben Preisklassen und mit 22 Herstellerstandards konfektionieren. „Der Automatisierungsgrad in den Unternehmen nimmt – gerade auch durch Industrie 4.0 – stetig zu und gleichzeitig muss ein störungsfreier Fluss an Daten, Medien und Energie gewährleistet sein“, so Frank Blase. „Das ist ein riesiger Ansporn für uns, bedeutende Mittel in Innovation, Produktsicherheit und schnelle weltweite Verfügbarkeit zu investieren, damit unsere Kunden ein optimales Preis-Sicherheits-Verhältnis erhalten.“

2.750 Quadratmeter Bewegung für Innovation und Sicherheit
Bedeutende Investitionen fließen in das branchengrößte Testlabor. Hier laufen über 70 Testmaschinen für Leitungen mit über zwei Milliarden Testzyklen im Jahr. 650 Leitungstests werden im Durchschnitt parallel durchgeführt. Neue Teststände ermöglichen schnelle Beschleunigungen mit 15 m/s2 auf 50 Metern; eine neue Kältekammer kühlt jetzt auf -40 Grad Celsius. Auch neue Aufbauten für die Torsion oder die Erweiterung der Außenanlage für lange Verfahrwege simulieren den Einsatz der Leitungen unter realen Bedingungen. Insgesamt erweiterte sich die Fläche im Testlabor um 1.000 Quadratmeter auf nun 2.750 Quadratmeter. Durch die vielen Tests ist igus als einziger Hersteller in der Lage, eine 36-monatige Garantie auf alle chainflex Leitungen zu geben, auch auf Torsionsleitungen wie der weltersten CAT7-Leitung für die Robotik. Außerdem eröffnen sie die Möglichkeit, zusätzlich zu den Standard-Normen im Katalog genaue Angaben zu Biegeradien und Temperaturbereich sowie zur Lebensdauer für den speziellen Einsatz in der e-kette zu machen. Darüber hinaus fließen die Ergebnisse aus dem Testlabor unter anderem in die fünf chainflex und drei readycable Online-Tools. Denn gerade in den Online-Bereich hat igus massiv investiert, damit Kunden die Lebensdauer in der Bewegung und die passenden Leitungen für ihre individuelle Anwendung schnell finden, konfigurieren und bestellen können.

Weltweit lokale Belieferung nach Kundenwunsch
Um Kunden noch schneller in den lokalen Märkten beliefern zu können, hat igus seine Produktions- und Lagerkapazitäten in Nordamerika, Asien und Europa deutlich ausgebaut. Mit der Leitungsproduktion auf drei Kontinenten und aus 14 Lager- und Montagezentren weltweit erhält der Kunde direkt ab Lager genau die Leitung, wie er sie für sein Produktionssystem benötigt: als einzelne Leitung individuell geschnitten, als aufgetrommelte Meterware, als konfektionierte Leitung oder als einbaufertiges Energiekettensystem. Zusätzlich bietet igus mit dem Montageservice auch die Möglichkeit einer Installation direkt vor Ort an.

Qualität bei zunehmender Automatisierung immer wichtiger
Höchstmögliche Sicherheit für den Kunden ist auch das Ziel der einzigartigen Qualitätssicherung in der Produktion: dazu werden permanent 20 Prozent einer chainflex-Charge entnommen und nach einer ersten optischen Prüfung anschließend im Testlabor auf ihre reibungslose Funktion getestet. Denn igus hat den Anspruch, die günstigste Leitung anzubieten, die garantiert funktioniert und das weltweit. Doch ein günstiger Preis ist eben nicht alles, wie Frank Blase herausstellt. „Auch in Zukunft wird nicht nur der Preis, sondern vor allem die Qualität und Ausfallsicherheit von Leitungen Anwender überzeugen – gerade wenn es dabei um die spezielle Bewegung in der Energiekette geht. Hier betrachten wir uns als erste Lösungsadresse für den Kunden und versprechen mit der 36-monatigen Garantie ganz eindeutig: chainflex hält.“

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-0 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog

PressemeldungenPressekontaktAufnahme Presseverteiler

keine Mindestbestellmenge
700 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Newsletter bestellen
Datenschutzerklärung Twitter
igus tweet etz (VDE VERLAG)
@etz_vdeverlag
Im 2750 m^2 großen Testlabor prüft @igus_HQ seine Leitungen auf die unterschiedlichen Einsatzbedingungen https://t.co/2UqcWZ8l5i
igus tweet ke NEXT
@ke_NEXT
Energie für die #Tankfertigung: #Energieketten-Systeme mit robotergerechten Leitungen - bit.ly/2jOpIqftwitter.com/i/web/st...
igus tweet igus® GmbH
@igus_HQ
Auf zum manus-Endspurt! Innovative Anwendungen mit Kunststoff-Lagern einreichen und 5.000€ gewinnen. Infos unter… twitter.com/i/web/st...