chainflex® macht Platz!


Antriebstechnik High End

Kleinere Radien, kleinere Maschinen...größere Möglichkeiten

Gemäß aktuellen Trends werden moderne Maschinen immer kleiner und kompakter, sodass immer häufiger bei Energieketten kleinere Radien Verwendung finden. Die Herausforderung ist dann, Leitungen einzusetzen, die dieser zusätzlichen Belastung standhalten. Denn sie sollen natürlich trotzdem lange mit hoher Haltbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit arbeiten. Diese Bedingungen können Standard-Leitungen nicht zuverlässig erfüllen. Welche Leitungen sind für kleine Bauräume geeignet? Wie wird eine lange Lebensdauer und Sicherheit erreicht? Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

Keinen Platz mehr für eine gute Leitungsführung in Ihrer Maschine?

In diesem Video erklären wir Ihnen auf eine anschauliche Art, wie wir das Platzproblem lösen. Sehen Sie selbst!
Lösungen hier direkt kaufen

Bis zu 25 % Bauraum sparen - Motorleitungen

Eine Motorleitung ist scheinbar eine vergleichsweise einfache Leitung. Sie hat als einzige Aufgabe, den Motor mit Strom zu versorgen. Die Spannungsklasse liegt aufgrund des Anschlusses an einem Frequenzumrichter bei 600V/1000V und besitzt vier Adern (L1, L2, L3, PE). Zum Einsatz kommen Motorleitungen dort, wo viel Energie übertragen werden muss, jedoch sind die Anforderungen in den letzten Jahren in der Automatisierungstechnik extrem gestiegen.
Um all diesen Anforderungen plus der mechanischen Dauerbelastung in einer Energiekette gerecht zu werden, sind die verwendeten Werkstoffe und Fertigungsverfahren der Schlüssel für die Funktion von Motorleitungen. Denn eine zuverlässige Stromversorgung des Antriebs bei hohen Strapazen sicher zu stellen, bleibt elementar. Als Beispiel kann hier der Einsatz am Hafenkran genannt werden.
igus Motorleitungen werden mit speziellen hochwertigen vernetzten XLPE Isolationswerkstoffen ausgeführt. Diese speziell auf den Energieketteneinsatz abgestimmten Werkstoffe bieten den Vorteil des geringen Kapazitätsbelags für schnelle, verlustarme Schaltzeiten und sehr hohe Temperaturreserve der Isolation bei höhere Stromdichte. Auch müssen Sie auf lange Wege oder starker Biegung eine hohe Lebensdauer aufweisen. Zusätzlich müssen die Litzen in den Adern sehr hochwertig sein, um die Leitung dauerhaft in kleinen Bauräumen bewegen zu können. Eine lange Lebensdauer und zuverlässige Stromzuführung sind damit gegeben.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den chainflex Motorleitungen.

Antriebstechnik Servoleitung CF29.D

Bis zu 32 % Bauraum sparen - Servoleitungen

Eine Servoleitung versorgt ebenso wie eine Motorleitung, den Motor mit Strom. Auch hier nutzen wir natürlich die Vorteile der XLPE Ader Isolation. Doch sie hat noch weitere entscheidende Funktionen: Sie versorgt die Bremse des Motors mit Energie und/oder führt das Signal des Temperaturfühlers zum Frequenzumrichter. Hierfür besitzt eine Servoleitung ein oder zwei weitere Steuerpaare, die zusätzlich geschirmt sind, sodass keine Störungen an den Frequenzumrichter gelangen. Häufig besitzen Servoleitungen zusätzlich einen Gesamtschirm, um elektromagnetische Störungen zu verhindern, weil sie dann bessere EMV-Eigenschaften haben. Aufgebaut ist eine Servoleitung im Vergleich zur Motorleitung demnach viel komplexer und besitzt auch viel mehr Adern. Durch die zusätzlich geschirmten Steuerpaare ist die Leitung nicht mehr so symmetrisch wie bei beispielweise bei einer Motorleitung. Dadurch ergibt sich eine besondere Herausforderung bei der Konstruktion einer hochwertigen Leitung.
Gelöst wird dies durch den zwickelfüllend extrudierten Innenmantel, der zum einen für ein festes Fundament für den Schirm sorgt, und zum anderen legt er sich um das zusätzlich geschirmte Steuerpaar und führt die Adern in Längsrichtung. Der Innenmantel ist hier von besonderer Bedeutung, denn nur so kann eine lange Lebensdauer der Adern und garantierte Haltbarkeit des hochwertigen Schirms erzielt werden. Auch lange Verfahrwege und kleine Biegeradien strapazieren die Leitung noch mal mehr, sodass ein besonderer Schutz geschaffen werden muss. Ein typisches Einsatzgebiet einer Servoleitung ist ein Regalbediengerät, aber auch in Werkzeugmaschinen oder Handlingportalen ist sie nicht mehr wegzudenken.
 
Hier finden Sie weitere Informationen zu den chainflex Servoleitungen.

Bis zu 32 % Bauraum sparen - Mess-Systemleitungen

Mess-Systemleitungen werden oft auch Feedback- oder Geberleitungen genannt. Dabei dient sie der Signalrückführung des Gebersystems zum Frequenzumrichter. Die hohe Informationsdichte wie Drehzahl, Winkelposition und andere Informationen, die für die korrekte Nutzung von Antrieben in der Automatisierungstechnik wichtig sind, werden durch unterschiedliche Signalader Kombinationen in der Leitung übertragen. Dies bedeutet eine bunte Mischung an unterschiedlichen Querschnitt-, Aderzahl- und Schirmkombinationen. Diese Kombinationen müssen besonders in der Bewegung geschützt werden, was durch spezielle Paarschirme oder Elementmäntel realisiert wird.
Lange Wege und kleine Biegeradien stellen eine besondere Herausforderung dar, denn hier wirken extreme Kräfte auf die Leitung. Bei der Fertigung einer Mess-Systemleitung gilt es, aufgrund der empfindlichen Bauteile in der Leitung mit besonders qualitativ hochwertigen und ausgewählten Materialien zu nutzen. Hochwertige Werkstoffe wie TPE, ein durchgängig zwickelfüllend extrudierter und robuster Innenmantel, ein besonders eng geflochtener Schirm mit hoher Bedeckung und optimalem Flechtwinkel sind essenzielle Bestandteile, die die Mess-Systemleitung langlebig und ausfallsicher machen. Sie sind von besonders wichtiger Bedeutung, denn überall dort, wo Bewegung stattfindet, sind Mess-Systemleitung im Einsatz.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den chainflex Mess-Systemleitungen.

Mess-Systemleitungen für die Antriebstechnik

Technische Hintergründe - kurz und einfach erklärt

chainflex® macht Platz!

... aber wie? In diesem Video erhalten Sie einen Einblick in die Technik und wie es möglich wird, dass die Leitungen in kleinen Bauräumen und unter hoher Beanspruchung halten. Sehen Sie selbst!

Fachartikel zum Thema Werkstoffe

Viele weitere detaillierte Informationen können Sie hier kostenlos herunterladen
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
The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH