Verschleißfest gleiten – neue Industrieprofile aus Kunststoff von igus30.05.2017

Kundenindividuelle Komponenten aus verschiedenen iglidur Werkstoffen vielseitig und schnell einsetzbar

Köln, 30. Mai 2017 – Um eine noch effizientere Fertigung zu ermöglichen, hat der motion plastics Spezialist igus sein Angebot an Halbzeugen ausgebaut. So ist es nun möglich, Industrieprofile nach individuellen Vorgaben aus den bewährten iglidur Materialien zu bestellen. Durch die Extrusion der endgültigen Form sparen die Anwender Kosten für Bearbeitung und Material.

Nicht bei jeder Stückzahl rechnet sich in der Kunststoffverarbeitung die Herstellung von Komponenten im Spritzgussverfahren, beispielsweise bei speziellen Gleitlager-Geometrien. Aus diesem Grund bietet igus seit einigen Jahren seine iglidur Werkstoffe als Halbzeuge zur mechanischen Nachbearbeitung an. Für noch mehr Freiheit in der Konstruktion bei möglichst geringen Kosten können Kunden nun auch extrudierte Profile aus iglidur Werkstoffen beziehen. „Ausgehend von unseren iglidur Werkstoffen können wir verschiedenste Profil-Geometrien entsprechend den Anforderungen unserer Kunden realisieren“, erklärt Ansgar Clemens, Leiter der Business Unit iglidur Halbzeuge bei igus. „Auf diese Weise erhalten unsere Kunden ihre Kunststofflösungen direkt in gewünschter Form, müssen weniger nachbearbeiten und sparen somit Zeit und Geld.“ Beispiele für Geometrien sind beispielsweise U- oder Vierkantprofile sowie Halbschalen oder Schläuche aus iglidur. Als Gleitleisten, Führungsschienen oder Verschleißprofile werden sie in den unterschiedlichsten Industrien eingesetzt, vom Maschinen- und Anlagenbau, über die Getränke- und Lebensmittelindustrie, bis hin zur Textilindustrie.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt
Alle iglidur Halbzeuge – ob Rundstäbe, Plattenmaterial oder Profile – bestehen aus den auf Reibung und Verschleiß optimierten und ausgiebig im igus Labor getesteten motion plastics, Kunststoffen für die Bewegung. Sie müssen sie nicht geschmiert werden und sind dadurch wartungsfrei.

Sonderteile aus Halbzeugen können auf Wunsch über den ‚speedicut‘ Service innerhalb weniger Tage bezogen werden. Es genügt die Einsendung eines 3D-Modells oder einer Zeichnung, woraufhin die Bauteile direkt maschinell von igus gefertigt und geliefert werden.
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
igus tweet Martina Heimerl
@MartinaHeimerl
#igus zeigt Komponenten aus dem #3DDrucker und für den 3DDrucker auf der #formnext, Halle 3.1, Stand C80… twitter.com/i/web/st...
igus tweet igus® GmbH
@igus_HQ
Erfolgreich ackern mit schmier- und wartungsfreien Kunststofflösungen von igus. Auf der #Agritechnica2017 in Halle… twitter.com/i/web/st...
igus tweet igus® GmbH
@igus_HQ
Kosten sparen mit Hochleistungskunststoffen. Wie das in der Medizintechnik geht, das zeigt igus auf der #Compamed i… twitter.com/i/web/st...
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
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services. Durch die Benutzung unserer Services stimmen Sie dem Einsatz von Cookies zu. Datenschutzhinweise