Online schnell zur günstigsten e-ketten Leitung, die mit Sicherheit funktioniert03.03.2017

Neue Website von igus erleichtert das Finden, Konfigurieren und Bestellen von bewegten Leitungen

Köln, 3. März 2017 – Die Suche nach dem passenden Produkt nimmt aufgrund einer hohen Angebotsvielfalt und einer großen Menge an Daten häufig viel Zeit in Anspruch. Um Informationen schnell und einfach verfügbar zu machen, hat igus seine chainflex Website für e-ketten Leitungen durch den Einsatz von neuen Filtern und einer intuitiven Seitennavigation weiter verbessert. Der Kunde kann dort nicht nur die richtige Leitung für seine Anwendung schnell finden und diese im Online-Shop bestellen, sondern hat auch die einzigartige Möglichkeit die Lebensdauer der ausgewählten Leitungen direkt online zu berechnen.

Auf www.igus.de/chainflex klicken, Leitungstyp und Kernanforderungen wählen und Wunschprodukt ab 1 Meter Länge ab Lager bestellen – in nur wenigen Schritten gelangt der Kunde im igus Online-Shop an die richtige Leitung für seine bewegte Anwendung. Mit der neuen Website für hochflexible Leitungen kann der Nutzer einfach und schnell aus einem Sortiment von insgesamt 1.244 Leitungstypen wählen. Eine Sortierung der Produktauswahl kann dabei nicht nur nach Kernanforderungen, sondern auch anhand von Preis oder Lieferzeit erfolgen. Bei der Wahl der richtigen Leitung erhält der Kunde jetzt durch eine neue Websitestruktur umgehend alle technischen Daten, die chainflex Datenblätter im PDF-Format sowie Service-Tools wie Online-Konfiguratoren und Lebensdauerrechner auf einen Blick. Zusätzlich werden Produktempfehlungen angezeigt. Durch über zwei Milliarden Testhübe pro Jahr im hauseigenen 2.750 Quadratmeter großen Testlabor ist igus als einziger Anbieter nicht nur in der Lage eine 36-monatige Garantie auf seine Leitungen zu vergeben, sondern auch online wie offline für jede Leitung jeweils drei Angaben zum geeigneten Biegeradius und zur zulässigen Temperatur zu treffen. „Wir machen in unseren technischen Datenblättern nicht nur die Angaben, bei welchen Temperaturen sich eine Leitung für die Festverlegung oder für die bewegte Anwendung eignet“, erklärt Rainer Rössel, Leiter des Geschäftsbereichs chainflex Leitungen bei igus, „auch können wir für jede chainflex Leitung Temperatur und Radius definieren, bei der die Leitung garantiert sicher in einer e-kette bewegt werden kann.“ Diese Angaben sind möglich, da igus das einzige Klimalabor betreibt, in dem Leitungen in e-ketten Anwendungen bewegt getestet werden. In einer Klimakammer in der Größe eines 40-Fuß-Containers werden Tests bei tiefen Temperaturen bis -40 Grad, in einer baugleichen zweiten Kammer bei heißen Temperaturen bis +60 Grad durchgeführt.

Getestete Leitungen für alle Fälle
igus entwickelt bereits seit über 25 Jahren Leitungen für den Einsatz in Energieketten. Die Praxis zeigt, dass selbst hochflexible sogenannte „kettentaugliche Leitungen“ im bewegten Einsatz in Energieketten oft schnell an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Standardtests, wie sie von VDE, IEC oder UL durchgeführt werden, simulieren zwar einen Verschleiß, dieser lässt jedoch keine sicheren Aussagen über die Belastung in der Energiekette zu, wodurch sich die Ergebnisse nicht eins zu eins auf den Einsatz in Ketten übertragen lassen. Um die Lebensdauer verlässlich berechnen zu können, betreibt igus das mit Abstand größte Testlabor, in dem auf 58 verschiedenen Testständen die Produkte im Dauerbetrieb auf ihre Belastbarkeit in Energieketten geprüft werden. Da es auf die genaue Abbildung der realen Anwendungsbedingungen ankommt, sind Testachsen mit unterschiedlichsten Verfahrwegen, Beschleunigungen oder Medien- und Witterungsbedingungen vorhanden. Auf Basis der Daten aus dem igus Testlabor wurde der Lebensdauerrechner entwickelt: Dieser ermöglicht dem Kunden online die Lebensdauer seiner ausgewählten chainflex Leitung zu berechnen und erhält so planbare Sicherheit für seine bewegte Anwendung.

igus® Produkte sind ab 24h lieferbar. Aufgrund von Auftragsspitzen beträgt die Lieferzeit bei Energieketten temporär 6-12 Arbeitstage. Wir arbeiten intensiv an einer schnellen Verbesserung.

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-8201 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog

PressemeldungenPressekontaktAufnahme Presseverteiler
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
Beim Gang über den igus Stand die 10 Trends für WZM zum Anfassen. #EMO2017 in Halle 25, A48. https://t.co/X4lbsQfdyg
igus tweet igus® GmbH
@igus_HQ
10 Trends für Werkzeugmaschinen - erfahren Sie mehr auf dem igus Stand in Halle 25, A48. #EMO2017 https://t.co/PYkODKzwRJ
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
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services, durch die auch personenbezogene Daten verarbeitet werden. Näheres dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung.