Mit leichten und günstigen Profilen von igus Gewicht und Geld sparen16.02.2017

Führungen aus GFK erweitern drylin W-Baukasten für Lineartechnik

Köln, 16. Februar 2017 – Der motion plastics Spezialist igus hat seinen drylin W-Baukasten erweitert und bietet nun ebenfalls Linearführungen mit Schienen aus glasfaserverstärktem Kunststoff an. Vom Fahrzeugbau bis zur Labortechnik hilft diese metallfreie Alternative Anwendern, Kosten und Gewicht ihrer Gesamtkonstruktion einzusparen.

Glasfaserverstärkter Kunststoff, kurz GFK, überzeugt nicht nur durch sein besonders geringes Gewicht im Vergleich zu metallischen Alternativen. Der Faser-Kunststoff-Verbund weist ebenfalls eine sehr hohe Medienbeständigkeit auf, ist unmagnetisch und außerdem sehr kostengünstig. Zur Erweiterung seines umfangreichen drylin W-Baukastens für Lineartechnik hat der motion plastics Spezialist igus eine Schiene aus GFK entwickelt, auf der ein Kunststoffschlitten zum Einsatz kommt. „Das drylin W-Profil aus Glasfaser ist nicht nur 20 Prozent leichter als Aluminium und sogar 70 Prozent leichter als Stahl“, berichtet Stefan Niermann, Leiter Geschäftsbereich drylin Linear- und Antriebstechnik bei igus. „Es ist gleichzeitig auch 50 Prozent günstiger als Carbon, wodurch es unser Programm an Schienenwerkstoffen sehr gut erweitert und abrundet.“ Dadurch bietet die GFK-Linearführung sowohl eine Alternative für den Einsatz im Fahrzeug- und Flugzeugbau wie auch beispielsweise in medizinischen Vorrichtungen oder Messsystemen.

Vielfältiger Werkstoff für zahlreiche Einsatzgebiete
Die Paarung aus GFK und Kunststoff eignet sich ebenfalls für andere Branchen, in denen hochdynamische Bewegungen eine Rolle spielen. So nutzen beispielsweise in der Robotik mehr und mehr Anwender die Gewichtsvorteile von GFK-Bauteilen. Durch die gute Medienbeständigkeit kann die Linearführung aber ebenfalls im Umfeld mit aggressiven Reinigungsmitteln eingesetzt werden. Da sie – wie sämtliche igus Produkte – komplett ohne externe Schmierung auskommt, ist sie außerdem unempfindlich gegen Staub und Schmutz. Für mehr Stabilität bietet igus die GFK-Schiene als Hochprofil an. Dies ermöglicht außerdem eine Befestigung mittels Spannpratzen. Eine komplizierte mechanische Nachbearbeitung ist somit überflüssig und eine leichte Montage möglich.

igus® Produkte sind ab 24h lieferbar. Aufgrund von Auftragsspitzen beträgt die Lieferzeit bei Energieketten temporär 6-12 Arbeitstage. Wir arbeiten intensiv an einer schnellen Verbesserung.

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-8201 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog

PressemeldungenPressekontaktAufnahme Presseverteiler
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
Beim Gang über den igus Stand die 10 Trends für WZM zum Anfassen. #EMO2017 in Halle 25, A48. https://t.co/X4lbsQfdyg
igus tweet igus® GmbH
@igus_HQ
10 Trends für Werkzeugmaschinen - erfahren Sie mehr auf dem igus Stand in Halle 25, A48. #EMO2017 https://t.co/PYkODKzwRJ
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
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services, durch die auch personenbezogene Daten verarbeitet werden. Näheres dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung.