igus® robolink® mit pneumatischem Greifer

von Martin Raak 7. Februar 2012 15:10

Wir bauen immer wieder Demoanlagen für unsere eigenen Messeauftritte und natürlich auch für unsere igus-Töchter in der ganzen Welt. Solche Anlagen werden dann zum Beispiel auf der Hannover Messe oder Motek gezeigt, aber auch auf vielen kleineren oder sogenannten Hausmessen bei Kunden.
Seit einiger Zeit rüsten wir unsere Demoanlagen mit pneumatischen Greifern aus. Aber was tun wenn der Ausstellungsplatz nicht über einen Druckluftanschluss verfügt? Den Greifer nicht einsetzen und somit auf einen teil der Show verzichten?

NEIN. Im Video wird gezeigt wie unsere Mannschaft von igus Polen diese Aufgabe gelöst hat:

Tags: , ,

robolink-blog

Versuchsbericht Zugfestigkeit robolink® Seile

von Martin Raak 26. Januar 2012 09:52

robolink® -Seile wurden auf der ZWICK Zugmaschine hinsichtlich Zugfestigkeit getestet (nominale Zugfestigkeit >3.600 N).
Die Nippelverbindung wurde mit unterschiedlichen Klebern fixiert (siehe auch Montageanleitung der Seile). Die Versuche wurden bei Raumtemperatur und bei 80°C durchgeführt.

 

 
 Seil mit Messingnippel  Schnitt durch montierten Nippel

Versuchsergebnisse:

Seil fixiert mit: Bruchkraft bei RT Bruchkraft bei 80°C
1) Loctite 401 > 1.400 N >   800 N
2) Loctite 406 mit Primer > 1.300 N >   700 N
3) Loctite 4204 > 1.900 N > 1.400 N
4) Loctite 4204 mit Primer > 1.400 N > 1.000 N

Fazit:

Die Verwendung von Loctite 4204 zur Montage der Seilnippel wird von igus® empfohlen, besonders dann,  wenn es beim Einsatz der Seile / Gelenke zu erhöhten Temperaturen kommen kann.

Tags: , , ,

robolink-blog

igus® 4 DOF Arm mit Antriebseinheit im Einsatz

von Martin Raak 9. Januar 2012 12:35

Polytechnico di Torino, Italy verwendet einen robolink 4-Achs-Arm mit Antriebseinheit und Winkel-Sensorik.

Bewegung mit Sprachsteuerung

Tags: ,

robolink-blog

robot "Flash" im London Science Museum

von Martin Raak 22. Dezember 2011 11:50

Wroclaw University of Technology (Polen) hat seinen Roboter "Flash" nun mit der neusten Version der robolink Arme ausgestattet. Nachdem in der ersten Version nur ein Arm montiert war sind nun beide Arme im Einsatz. Der Roboter wurde in dieser Ausführung erstmals auf dem Robotville Festival im London Science Museum Anfang Dezember präsentiert.

Robotville Festival im London Science Museum

Tags: , ,

robolink-blog

robolink Gelenkarm beim ECHORD-Projekt

von Martin Raak 15. Dezember 2011 11:42

Fraunhofer Institut IFF, Magdeburg nimmt mit einem robolink Gelenkarm an ECHORD-Projekt teil

Mit dieser Sonderkonstruktion eines 4-Achs-Gelenkarms untersucht das IFF Kinematikmodelle.
Der Aufbau mit 3 Gelenken in Reihe, wobei die Drehachsen der beiden ersten Gelenke stillgelegt wurden, ist eine Sonderkonstruktion.
Die Antriebstechnik wurde mit SCHUNK®-Modulen realisiert. Ein Greifer wird im Eigenbau erstellt, erste Versuchsergebnisse soll es Anfang 2012 geben.

Tags: ,

robolink-blog

Diskussionen

Comment RSS

Seiten

Anmelden